主题中讨论的其他器件:TPD4E05U06、 TMDS181
工具与软件:
大家好、我们在 HDMI Rx 路径中使用了 DP159。
目前、HPD_SNK 未连接、这与流入和流出 DDC 线路的连接相同。
上电后、我们将 OE 保持低电平所需时间、然后将其释放。 之后、我们使用 IIC 设置寄存器、以便...
DDC_TRAIN_SET 禁用训练;
TMDS 时钟为1/10 (发送信号的 HDMI TX 器件设置为 HDMI 1.4);
HDMI_SEL 为 HDMI;
HPD_AUTO_PWRDWN_DISABLE 没有根据 HPD 受电方进行断电;
PD_EN 正常工作;
TX_TERM_CTL 为无终端(但我认为器件无论如何都会检测到这一点并校正寄存器?)
输入视频似乎进入到器件、但我们在输出上没有看到任何内容(它们由它们所连接的 FPGA 保持为高电平、但是恒定的)
对可能会出现什么问题有什么想法吗? 任何我们应该尝试摆弄的设置。
我阅读了另一个论坛上可以断开 DDC 连接的问题。
不连接 HPD 受电方是否可以? 在本例中、在 OE 之后、我想我们可以进入断电状态、但将寄存器配置为忽略 HPD 后、它是否会返回上电状态?