This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:如何获取输出(无 HPD 监控、无 DDC、IIC 配置模式)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423923/sn65dp159-how-to-get-an-output-no-hpd-snk-no-ddc-iic-config-mode

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件:TPD4E05U06TMDS181

工具与软件:

大家好、我们在 HDMI Rx 路径中使用了 DP159。

目前、HPD_SNK 未连接、这与流入和流出 DDC 线路的连接相同。

上电后、我们将 OE 保持低电平所需时间、然后将其释放。 之后、我们使用 IIC 设置寄存器、以便...

DDC_TRAIN_SET 禁用训练;

TMDS 时钟为1/10 (发送信号的 HDMI TX 器件设置为 HDMI 1.4);

HDMI_SEL 为 HDMI;

HPD_AUTO_PWRDWN_DISABLE 没有根据 HPD 受电方进行断电;

PD_EN 正常工作;

TX_TERM_CTL 为无终端(但我认为器件无论如何都会检测到这一点并校正寄存器?)

输入视频似乎进入到器件、但我们在输出上没有看到任何内容(它们由它们所连接的 FPGA 保持为高电平、但是恒定的)

对可能会出现什么问题有什么想法吗? 任何我们应该尝试摆弄的设置。

我阅读了另一个论坛上可以断开 DDC 连接的问题。

不连接 HPD 受电方是否可以? 在本例中、在 OE 之后、我想我们可以进入断电状态、但将寄存器配置为忽略 HPD 后、它是否会返回上电状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面所示的表14、最后两种情况会使 DP159正常运行。

    对于输入、是交流耦合还是直流耦合 DP159输入? 源是 HDMI (直流耦合)源还是 DP++(交流耦合)源?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,为了完全清楚,我们必须把 HPD 水槽连接到高电平,或者把它连接到能使它达到高电平的东西(例如,真正的 HPD )?

    输入是 HDMI 源、但线路经过 TPD4E05U06并随后经过一些100nF 电容器、然后到达159。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以不连接 HPD src 吗? 我注意到它也出现在表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不使用 HPD_SRC、则可保持未连接状态。 但如果 FPGA 无法驱动5V HPD、那么您可能需要一个外部电平转换器。

    DP159输入连接了什么? 是 HDMI 插座吗?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我所说,我们根本没有任何东西连接到159上的 HPD 水槽,这是我想要求一个 mod. HDMI 线路上的 HPD 通过一些电路连接到 FPGA、可以正常工作、但该设计只是不包括通过159连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我们做了一些手动调制、以与在 TX 侧工作相同的方式将 HPD 接收器连接到真实的接收器、但可惜 Rx 侧仍无法工作-输出是平坦的、但输入有信号。 还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP159输出端连接了什么? 它是带交流耦合电容器的 HDMI 插座吗? 您有机会分享您的原理图吗?

    我在 DP159 EVM 上确认即使是 HPD_SNK 悬空、只要寄存器位3设置为0且位2设置为1、DP159仍将正常运行。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,对不起,我以为我已经在这里回复了。 我们现在已经进行了对 HPD_SNK 的修改、但它仍然无法正常工作。 输出端原来是一个电容器、然后是包含一个上拉电阻器的 FPGA。 我们发现电容器另一侧的电阻器缺失、因此目前有一个模块可以绕过电容器、从而不再进行交流耦合。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP159要求其输入为交流耦合、您无法在其输入端移除交流耦合电容。

    对于直流耦合输入、您有两种可能的解决方案。

    • 改用支持直流耦合输入的 TMDS181 DP159
    • 保留 DP159、但在 HDMI 插座和交流耦合电容器之间添加50 Ω 终端网络至3.3V。 请注意、这将创建一个双端接网络并将输入信号振幅减半。 因此、您可能需要对信号振幅的下降进行补偿。

    谢谢

    David