This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:ESD 相关问题咨询

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428149/tcan1044a-q1-esd-related-issues-consulting

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

在 TCAN1044A-Q1和 SN1044-Q1芯片手册中、ESD 部分未明确指出加电和断电模式下的放电网络。 SN1044芯片手册仅在断电模式(150pF、330Ω)下写入接触放电网络、不在电源模式下写入放电网络。 放电网络未在 TCAN1044芯片手册中编写。 我们公司想更清楚地了解 TCAN1044和 SN1044的 ESD 放电网络和放电级别。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 TCAN1044A-Q1数据表中提供了通电和未通电的放电额定值。

    我们有 第三方出具的 ESD 测试报告。 请给我发送一封电子邮件至 s-guo2@ti.com 、以便我可以与您分享。

    此致、

    Sean