请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1044A-Q1 工具与软件:
在 TCAN1044A-Q1和 SN1044-Q1芯片手册中、ESD 部分未明确指出加电和断电模式下的放电网络。 SN1044芯片手册仅在断电模式(150pF、330Ω)下写入接触放电网络、不在电源模式下写入放电网络。 放电网络未在 TCAN1044芯片手册中编写。 我们公司想更清楚地了解 TCAN1044和 SN1044的 ESD 放电网络和放电级别。谢谢。