This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:信号时序问题- UB948/UB949

Guru**** 1810440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427104/ds90ub949-q1evm-question-about-signal-timing---ub948-ub949

器件型号:DS90UB949-Q1EVM

工具与软件:

在这种情况下、 UB948解串器连接到 oLDI 2通道1920x720显示器、因此水平数据会拆分为偶数/奇数960像素。 显示屏具有以下参数:

问题:在 UB949串行器上设置测试图形发生器时、时钟频率和水平周期必须加倍? 然后、串行器会将数据拆分为偶数像素和奇数像素本身?  我可以请求 您为这种屏幕编写一个 patgen 测试脚本吗? UB949/UB948对使用双链路连接。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:

    根据显示规格、有时它会显示为"每端口"、其中使用双配置意味着横向加倍、因此 PCLK 也加倍。 垂直参数可能保持不变。

    在这种情况下、我们可以研究以下规格:

    总水平宽度=1984
    总垂直宽度= 741

    活动水平宽度= 1920
    活动垂直宽度= 720

    水平后沿= 20
    垂直后沿= 8

    水平同步宽度= 24
    垂直同步宽度= 8

    水平前沿= 20
    垂直前沿= 5

    PCLK 将由总垂直和水平参数决定、假设刷新率为60Hz、
    PCLK = 88.21 MHz

    我将通过参考 探索 FPD-Link III IVI 器件的内部测试图案生成特性(修订版 G)、为您提供所需的脚本、请给我一个工作日来执行相关工作。

    此致!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:

    请参阅以下有关从 SER 启动 PATGEN 的适当寄存器写入的文件:

    e2e.ti.com/.../_2300_-949-EVM-PatGen-Script-Example.py

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel、非常感谢您、如果它不起作用、我将尝试并报告。