This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:ALP 无法识别 DES

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY, DS90UB934-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429075/ds90ub934-q1-alp-cannot-recognize-des

主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANYDS90UB934-Q1

您好、Glenn、

客户获取 USB2ANY 并开始使用 ALP。 但客户报告、ALP 无法将 DS90UB934识别为如下图片。 您能建议如何解决这个问题吗?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原好  

    如何为 EVM 供电? 我建议参考《UB934 EVM 用户指南》以确认跳线设置处于默认位置。  

    您可以在以下网址找到 EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/snlu220/snlu220.pdf?ts EVM=1729702971160&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDS90UB934-Q1EVM 

    应在打开 ALP 之前将 mini-USB 端口插入计算机。  

    此致!

    佐伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    客户不使用 EVM。 客户正在使用他们设计的电路板。 客户正在使用 USB2ANY 使用 MAP (裕度分析程序)、并且 USB2ANY 连接到客户电路板(SDA、SCL 和 GND)、但客户提到 ALP 无法通过 DS90UB934-Q1进行识别。 您是否会建议如何识别 DS90UB934-Q1和 ALP?

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原好

    感谢您在此阐明设置。  您能获得 ALP 窗口的完整屏幕截图吗?  

    由于使用外部 USB2ANY、因此应在启动 ALP 之前将外部 USB2ANY 插入要使用的计算机。 如果未连接 USB2ANY、ALP 将在演示模式下打开、看起来像在这样。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    感谢您的及时回复。
    客户提供了以下图片。 客户已尝试先将 USB2ANY 连接到 PC、然后客户启动 ALP。 您是否建议客户在何处检查以解决问题?

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原好  

    感谢提供以下屏幕截图。 此处的设置与初始屏幕截图不同、因为左侧显示的是器件下的 USB2ANY。

    客户需要点击"TOOLS" -> USB2ANY/Aardvark set"以选择合适的解串器。  

    此致!

    佐伊