工具与软件:
我有兴趣 在 CAN 总线上使用本指南中的其中一个 TI 二极管实现 ESD 保护。 IEC 61000-4-2要求是30kV。 该二极管的额定电压为30kV、但我需要知道如何确定钳位电压的大小。 数据表中的钳位电压适用于 IPP = 16A、我认为这来自基于 TI ESD 视频系列的 IEC 61000-4-2 8kV 放电事件的 TLP 曲线。 如何找到30kV 事件的钳位电压来满足我的要求? 提前感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我有兴趣 在 CAN 总线上使用本指南中的其中一个 TI 二极管实现 ESD 保护。 IEC 61000-4-2要求是30kV。 该二极管的额定电压为30kV、但我需要知道如何确定钳位电压的大小。 数据表中的钳位电压适用于 IPP = 16A、我认为这来自基于 TI ESD 视频系列的 IEC 61000-4-2 8kV 放电事件的 TLP 曲线。 如何找到30kV 事件的钳位电压来满足我的要求? 提前感谢!