This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD2CAN24-Q1:IEC 61000-4-2 30kV 下的钳位电压

Guru**** 1810550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420346/esd2can24-q1-clamping-voltage-at-iec-61000-4-2-30kv

器件型号:ESD2CAN24-Q1

工具与软件:

我有兴趣 在 CAN 总线上使用本指南中的其中一个 TI 二极管实现 ESD 保护。 IEC 61000-4-2要求是30kV。 该二极管的额定电压为30kV、但我需要知道如何确定钳位电压的大小。 数据表中的钳位电压适用于 IPP = 16A、我认为这来自基于 TI ESD 视频系列的 IEC 61000-4-2 8kV 放电事件的 TLP 曲线。 如何找到30kV 事件的钳位电压来满足我的要求? 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    我们的数据表不会提供30kV 钳位电压的规格、但我可以在明天向您提供30kV 钳位波形以供参考。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    您可以通过这个波形以及任何其他信息吗? 我需要根据 IEC 61000-4-2确定30kV 瞬态的 ESD 二极管钳位电压的大小。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    是的,我将跟进这个帖子的波形今晚结束,道歉的延迟。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    这是30kV 钳位波形。 30ns 后的钳位电压是钳位的良好基准、因为第一个峰值与设置非常相关。  

    对于此器件、它会在30ns 标记附近的60-80V 处产生磁通。 如果下游收发器的绝对最大值约为70V、则此钳位电压应该足以提供保护、但 PCB 布局会在如此高的 ESD 电压下严重影响钳位性能。  

    此致、

    Sebastian