This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SERDESUR-43USB:无图片

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429730/serdesur-43usb-no-picture

器件型号:SERDESUR-43USB

工具与软件:

你(们)好

我想使用 SERDES 解串器板来显示汽车摄像头的数据。 Cam 有一款 DS90UR241QVS 我已连接 IF 至解串器板、将电路板连接至显示屏(TFT070-84NN)。 但我有点困惑、在串行器/解串器演示套件的用户手册(第17页)中、我无法获取有关输出数据的信息。 在 应用报告 SNLA102B–2008年5月–2013年4月修订(第2页)中、我找到了有关数据的信息。 这是真的吗? 要显示图片、我需要 RGB Data、Clk、HSync 和 VSync?

如何更改时钟? 在我的例子中、15MHz 只有圆形。 显示器需要33MHz。 借助串行器板、应该可以使用端口23 "pre"处的电阻器来更改时钟、但在凸轮上、它未连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rico:

    要显示图片我需要 RGB 数据、Clk、HSync 和 VSync?

    有。 显示屏需要 RGB 数据、Hsync、Vsync 和像素时钟来显示图片。

    Unknown 说:
    如何更改时钟? 在我的例子中、15MHz 只有圆形。 显示器需要33MHz [/报价]

    您是否已经知道摄像机的分辨率? 摄像机决定的像素时钟不是 SER 或 DES。 如果您想在显示器上查看来自相机的数据、则需要一个可以接受来自相机的视频分辨率的显示器。

    此致!

    插孔