请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SERDESUR-43USB 工具与软件:
你(们)好
我想使用 SERDES 解串器板来显示汽车摄像头的数据。 Cam 有一款 DS90UR241QVS 我已连接 IF 至解串器板、将电路板连接至显示屏(TFT070-84NN)。 但我有点困惑、在串行器/解串器演示套件的用户手册(第17页)中、我无法获取有关输出数据的信息。 在 应用报告 SNLA102B–2008年5月–2013年4月修订(第2页)中、我找到了有关数据的信息。 这是真的吗? 要显示图片、我需要 RGB Data、Clk、HSync 和 VSync?
如何更改时钟? 在我的例子中、15MHz 只有圆形。 显示器需要33MHz。 借助串行器板、应该可以使用端口23 "pre"处的电阻器来更改时钟、但在凸轮上、它未连接。