This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306DCTR 问题咨询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429267/pca9306-pca9306dctr-problem-consultation

器件型号:PCA9306

工具与软件:

您好、TI Team、

1. PCA9306是否适合 PHY-MDC 应用程序? 客户的 MDC 时钟信号速率为3.9MHz。

2.目前由于 FPGA 的2.5V IO 管脚不够、所以 FPGA 芯片的1.5V IO 经过 PCA9306DCT 电平转换后、连接到 PHY 芯片的 RSTN 和 MDC 管脚。 测量结果表明、PHY_RSTn 的高电平振幅在电平转换后可达到约2.5V。 然而、PHY_MDC 的高电平振幅仅约为1.8V、原理图如下。 请帮助分析它、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    1.是、请参阅数据表的9.2.2.3。

    2.我没有看到显示的是"1.5V IO"。 假设您的意思是 SCL2/SDA2/Vref2/EN 侧为1.5V。如果是这样、请注意、数据表建议 Vref2 > Vref1 + 0.6V

    如果上拉至2.5V、SCL2可以是2.5V、而 SDA2如果上拉至1.8V、则 SDA2可以是1.8V。如果没有上拉、则 SCL2/SDA2侧可以钳位至 Vref1电压电平、这是谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Michael、ö m

    如数据表中所述、VREF1支持1.2V-3.6V、VREF2支持1.8V-5V。 在)、的(中、如 Ken W ü 所述、VREF1 电压 VCC_DDR3为1.5V、VREF2电压为2.5V、满足 Vref2 > Vref1 + 0.6V 的要求

     连接到引脚6的 PHY_RSTN 信号已上拉至2.5V、连接到引脚5的 PHY_MDC 也已上拉至2.5V。在 PCA9306DCTR 电平转换、PHY_RSTN 信号电压后、PHY_MDC 电压仅为1.8V、这低于预期2.5V 电平值、请分析 PHY_MDC 信号仅为1.8V 的原因。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 PHY_MDC 为1.8V 时、电流必须流经 R362、这意味着某个器件必须灌入该电流。 引脚5和4之间是否存在电压降? R587是否存在压降? 是否有任何其他设备连接到 PHY_MDC_F 或 PHY_MDC?