请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI83 工具与软件:
您好!
我的帐户中 SN65DSI83 REFCLK 的上升和下降时间分别为4.6nS 和3.5nS、比数据表中列出的时间更长、 您是否愿意检查是否存在任何可能的风险?
SN65DSI83 REFCLK 在10%至90%范围内的上升和下降时间波形由示波器进行测试。
SN65DSI83数据表中列出了 SN65DSI83/ tf 最小值100ps 最大值1ns tr。