This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:TR=4.6ns、TF=3.6nS、有没有可能的风险?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430453/sn65dsi83-tr-4-6ns-tf-3-6ns-any-possible-risks

器件型号:SN65DSI83

工具与软件:

您好!

 我的帐户中 SN65DSI83 REFCLK 的上升和下降时间分别为4.6nS 和3.5nS、比数据表中列出的时间更长、 您是否愿意检查是否存在任何可能的风险?

 SN65DSI83 REFCLK 在10%至90%范围内的上升和下降时间波形由示波器进行测试。

 SN65DSI83数据表中列出了 SN65DSI83/ tf 最小值100ps 最大值1ns tr。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    是的、对于 REFCLK 实现而言、此上升和下降时间太慢。

    尝试减小电容器 C49的大小以加快边沿速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Veshesh

    客户在其上一代产品中使用了此电路、其中上升和下降时间如上所示。 现在、您需要帮助检查 缓慢上升和下降可能导致哪些特定风险、然后客户将评估 他们是否必须在即将推出的项目中更改设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    即使客户在使用超出规格的 REF 时钟时未发现器件有任何问题。 这并不意味着将来不会有任何问题。 请建议客户调整电路以满足我们器件的要求。 相关的风险是时钟边沿可能太慢、PLL 无法正确检测到时钟边沿。 这意味着 LVDS 时钟会因计时不当而导致 DSI 转 LVDS 桥接器发生故障。