This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV047A:当 DOUT+/-短接至 GND 或彼此连接时、是否会发生任何损坏?

Guru**** 2694575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426110/ds90lv047a-any-damages-can-happen-when-dout---are-shorted-to-gnd-or-connected-to-each-other

器件型号:DS90LV047A

工具与软件:

你(们)好

您能否告诉我们在以下条件下是否会发生任何损坏?

DOUT+或/和 DOUT-短接至 GND。

DOUT+连接到 DOUT-。

此致、

高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许这一点。 电气特性将 IO IOSD 规定 为< 9 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将对此进行调查、下周会与您联系。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅"输出短路电流"和"差分输出短路电流"部分。 就绝对最大条件而言、器件可以处理 这种情况、但不建议长时间运行。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    谢谢。

    请参阅"输出短路电流"和"差分输出短路电流"部分。

    特性是否意味着器件在短路时具有电流限制功能?  

    设备可以处理 此问题、但不建议长时间运行。

    您能否说明为什么不推荐它长时间运行?

    此致、

    高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. LVDS 驱动器在正常运行期间的电流限制约为3.5 mA。 上面提到的限值是最坏情况下的值。

    2.一般而言,在绝对最大额定值限制下的功耗可能会导致芯片温度升高太多。 但对于该器件、4 × 9 mA × 3.3V = 119mW、因此最坏情况下的温升为 RθJA ×P = 13.5 °C (高于环境温度)、即使长时间使用也是无害的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    图3是理解这一点的另一个好资源。 abs/max 值不能长时间在这些条件下运行、而建议的运行条件是建议的运行条件。  

    如果您对此有任何后续问题、敬请告知。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    对不起、我仍然感到困惑。

    abs/max 值不能在这些条件下长时间运行、

    我可以大致理解这一点,但你认为克莱门斯的评论如下?

    2. 通常、绝对最大额定值限制下的功率耗散可能会使芯片温度升高太多。 但对于此器件、4 × 9 mA × 3.3V = 119mW、因此最坏情况下的温升为 RθJA ×P = 13.5 °C (高于环境温度)、即使长时间使用也是无害的。

    此致、

    高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    为了保持一致性、如果某个值在数据表中列为 abs/最大值、则这是德州仪器(TI)有关推荐器件使用的官方声明。 abs/max 值不能长时间在这些条件下运行、而建议的运行条件是建议的运行条件。  在 Clemens 提到的条件下操作时、客户自行承担风险。

    此致、Amy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    我明白了、但抱歉、我仍感到困惑。  

    从电气特性可以看出、IO 和 IOSD 可以是-4.2mA 典型值、-9mA 最大值  然后、查看绝对最大值、可以将短路持续时间指定为连续。 能否说明"连续"是什么意思? "连续"在下面是什么意思?

    abs/max 值不能长时间在这些条件下操作

    此致、

    高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "连续"表示您可以在较长时间内使用此功能。

    该警告适用于具有数值的限值。 例如、PW 封装的功率耗散不得超过866mW (或85 °C 降额452mW)。 867mW 的功耗会立即对器件造成损坏。 866mW 的功耗不会 立即损坏器件、但如果长时间使用、可能会降低器件性能。 (如上所示、短接输出耗散119mW、因此它们是安全的。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    在这种情况下、持续运行意味着在持续短路条件下运行器件。

    不建议在该条件下长时间运行。  

    谢谢您、Amy