工具与软件:
你(们)好
您能否告诉我们在以下条件下是否会发生任何损坏?
DOUT+或/和 DOUT-短接至 GND。
DOUT+连接到 DOUT-。
此致、
高桥则之
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
您能否告诉我们在以下条件下是否会发生任何损坏?
DOUT+或/和 DOUT-短接至 GND。
DOUT+连接到 DOUT-。
此致、
高桥则之
Amy、
谢谢。
请参阅"输出短路电流"和"差分输出短路电流"部分。
特性是否意味着器件在短路时具有电流限制功能?
设备可以处理 此问题、但不建议长时间运行。
您能否说明为什么不推荐它长时间运行?
此致、
高桥则之
Amy、
对不起、我仍然感到困惑。
abs/max 值不能在这些条件下长时间运行、
我可以大致理解这一点,但你认为克莱门斯的评论如下?
2. 通常、绝对最大额定值限制下的功率耗散可能会使芯片温度升高太多。 但对于此器件、4 × 9 mA × 3.3V = 119mW、因此最坏情况下的温升为 RθJA ×P = 13.5 °C (高于环境温度)、即使长时间使用也是无害的。
此致、
高桥则之
Amy、
我明白了、但抱歉、我仍感到困惑。
从电气特性可以看出、IO 和 IOSD 可以是-4.2mA 典型值、-9mA 最大值 然后、查看绝对最大值、可以将短路持续时间指定为连续。 能否说明"连续"是什么意思? "连续"在下面是什么意思?
abs/max 值不能长时间在这些条件下操作
此致、
高桥则之