This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI E2E 团队:
我们尝试使用 TUSB4041I USB 集线器实现480Mbps 速度、但只能实现12Mbps 速度。 请查看随附的屏幕截图。
我们的原理图已随此电子邮件一起附上、供您查阅。
我们也已经查看了 slla429、并将文档附在该电子邮件后。 我们也尝试了针对 R1电阻器的各种选项、但未能实现480Mbps。
您能告诉我们可能遗漏了什么吗?
- Ambimat 团队
您好、Brian
我们移除 R77和 R96
然后、波形显示了下面
橙色信号表示3V3、蓝色信号表示1V1
e2e.ti.com/.../with-rpi-orange-is-3.3v-and-blue-is-1.1v-then-GRSTz.mp4橙色信号表示3V3、蓝色信号表示 GRSTz
但仍处于下行状态的端口速度仅为12Mbps、如上面的图和视频所示。
请回复我为相同的。
你好、大脑
我们在 GRSTz 上使用1uf 测试 C60、但仍将速度设置为12Mpbs
e2e.ti.com/.../C60-1uf-on-GRSTz.mp4 此处的橙色信号指示 GRSTz、C60为1uF
我们在印度、请根据印度时区提供您的可用性、以便我们在 Google Meet 或 Microsoft 团队中进行连接。
我们迅速解决了键盘检测问题和下游速度问题。
谢谢。此致、
Ambimat 团队
我们解决了问题
谢谢
Ambimat 团队
太好了、您采取了哪些措施来解决该问题?
好的
Brian
我们将与 RPi 连接的上拉 RES 端口更改为1.5K
感谢您的支持
此致
Ambimat 团队