This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:USB 集线器480Mbps 速度问题

Guru**** 2547110 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429808/tusb4041i-usb-hub-480mbps-speed-issue

器件型号:TUSB4041I

工具与软件:

尊敬的 TI E2E 团队:

我们尝试使用 TUSB4041I USB 集线器实现480Mbps 速度、但只能实现12Mbps 速度。 请查看随附的屏幕截图。

我们的原理图已随此电子邮件一起附上、供您查阅。

我们也已经查看了 slla429、并将文档附在该电子邮件后。 我们也尝试了针对 R1电阻器的各种选项、但未能实现480Mbps。

您能告诉我们可能遗漏了什么吗?

- Ambimat 团队

e2e.ti.com/.../slla429.pdf

e2e.ti.com/.../7-_2D00_-USB-HUB-TUSB4041.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marguh:

      您是否可以移除 GRSTz 上的 R77、SMBUSz 上的 R96并重试?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marguh:

     您可能已经尝试移除 R77和 R96、

    您可以获取1.1V/3.3V 和 GRSTz 信号的波形吗?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian
    我们移除 R77和 R96

    然后、波形显示了下面

      橙色信号表示3V3、蓝色信号表示1V1

    e2e.ti.com/.../with-rpi-orange-is-3.3v-and-blue-is-1.1v-then-GRSTz.mp4
     橙色信号表示3V3、蓝色信号表示 GRSTz


    但仍处于下行状态的端口速度仅为12Mbps、如上面的图和视频所示。
    请回复我为相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marguh:

      我要求在集线器设备通电时输入波形。 您能再次获取波形吗?

     我们可以在下周早些时候打电话吗?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还请在 GRSTz 上试用带1uf 的 C60

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、大脑

    我们在 GRSTz 上使用1uf 测试 C60、但仍将速度设置为12Mpbs  

    e2e.ti.com/.../C60-1uf-on-GRSTz.mp4 此处的橙色信号指示 GRSTz、C60为1uF

    我们在印度、请根据印度时区提供您的可用性、以便我们在 Google Meet 或 Microsoft 团队中进行连接。

    我们迅速解决了键盘检测问题和下游速度问题。

    谢谢。此致、

    Ambimat 团队  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Ambimat 团队:

      我在 达拉斯 时间 晚上8:30至晚上10:00有空。 我可以使用 Microsoft 团队。 请发送会议链接。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们解决了问题

    谢谢

    Ambimat 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、您采取了哪些措施来解决该问题?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将与 RPi 连接的上拉 RES 端口更改为1.5K
    感谢您的支持

    此致  

    Ambimat 团队