This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:不使用同轴电缆供电

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430288/ds90ub913a-q1-not-use-power-over-coax

器件型号:DS90UB913A-Q1

工具与软件:

大家好!

我有关于 DS90UB913A EVM 的问题。
www.ti.com/.../snlu135b.pdf

如果我不使用同轴电缆供电、可以通过删除下面红色框中的器件进行设计吗?
此外、R80的49.9 Ω 仅针对 DOUT-实现、但对 DOUT+也很有必要?
仅在使用同轴电缆供电时才需要 R80吗?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:  

    是的、如果不使用 PoC、则可以删除红框项目。  

    R80是 DOUT-布线的端接电阻器。 在使用同轴电缆布线时、这是必需的、而不在 DOUT+布线上使用。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:


    感谢您的答复。
    我知道以差分方式发送时不需要 R80。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:  

    感谢您的确认。 如果没有其他问题、请将该主题标记为已解决!

    此致!

    佐伊