请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB913A-Q1 工具与软件:
大家好!
我有关于 DS90UB913A EVM 的问题。
www.ti.com/.../snlu135b.pdf
如果我不使用同轴电缆供电、可以通过删除下面红色框中的器件进行设计吗?
此外、R80的49.9 Ω 仅针对 DOUT-实现、但对 DOUT+也很有必要?
仅在使用同轴电缆供电时才需要 R80吗?
此致、
Ishiwata