This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:SSD 模块相关设计的交流耦合电容器-反馈

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431628/tmuxhs4412-ac-coupling-cap-for-ssd-module-related-design---feedback

器件型号:TMUXHS4412

工具与软件:

大家好、团队成员:

我目前正在研究两块 PCB:包含 CPU 的 PCB1 (主机、标记为绿色)和包含通过 U.2连接器连接的 SSD 模块的 PCB2 (标记为黄色)。 TMUXHS4412多路复用器/多路信号分离器位于 PCB2上的 U.2连接器之间。我已经附上了多板连接设置的详细图、以供参考。

在 PCB1上、CPU 的 Tx 线路具有交流耦合电容器、它们通过线束连接到 PCB2、其中 SSD 模块(在 Rx 线路上有其内部交流耦合电容器)和 TMUXHS4412位于此处。

我的问题是:我是否需要在 TMUXHS4412 Mux/Demux IC 之间的 PCIe 线路上添加额外的交流耦合电容器? 我已查看数据表、但在此设置中 SSD 模块是否需要交流耦合电容器、这并不清楚。 TI 确实建议添加交流电容、但我想确认它们对于此特定配置是否必不可少。

速度- PCIe 第3代/ PCIe 第4代。  


e2e.ti.com/.../TMUXHS4412_5F00_AC_5F00_Capacitor_5F00_Queries.pdf

此致、

Bala.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bala:

    我相信目前的配置应该是正确的。  TMUXHS4412不需要任何额外的交流电容器。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan