请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TVP70025I 工具与软件:
a) 忽略 R、G、B 中每一个的2LSB、TVP70025I 30位 RGB 输出是否可制作为24位 RGB
B) TVP70025I 是否可以从 标准 PC 的 VGA 连接器接收标准 VGA 信号并转换为24位 RGB
c)是否 提供 TVP70025I Linux 驱动程序以连接 AM57x Sitara 处理器
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.