This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP70025I:VGA 视频输入、从标准 PC 的标准 VGA 连接器到24位 RGB

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP70025I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430198/tvp70025i-vga-video-input-from-standard-vga-connector-of-standard-pc-to-24-bit-rgb

器件型号:TVP70025I

工具与软件:

a)  忽略 R、G、B 中每一个的2LSB、TVP70025I 30位 RGB 输出是否可制作为24位 RGB  

B) TVP70025I 是否可以从 标准 PC 的 VGA 连接器接收标准 VGA 信号并转换为24位 RGB

c)是否 提供 TVP70025I Linux 驱动程序以连接 AM57x Sitara 处理器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我目前在旅行。 当我在星期三回来的时候,我会回复你的帖子。 很抱歉给您带来不便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     很抱歉这么晚才回复。 很遗憾、E2E 上不再提供此器件的技术支持。 您可以在 e2e 存档中搜索相关问题。  此器件的技术专家无法解答新的 E2E 问题。