This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:是否可以读取 GPIO2状态?

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB925Q-Q1, DS90UB947-Q1, DS90UB948-Q1, DS90UB926Q-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430795/ds90ub926q-q1-is-it-possible-to-read-gpio2-state

器件型号:DS90UB926Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB948-Q1、DS90UB925Q-Q1 、DS90UB947-Q1

工具与软件:

大家好!

当在 GPIO 模式下配置为输入时、我希望能够读取 GPIO2的状态(请参阅下面的为什么需要)。
我可以执行相同的操作、例如在 DS90UB948-Q1上、从寄存器0x6E (位2)读取、但 DS90UB926Q-Q1的数据表并未提及读取当前状态的情况。

背景:

我在一个测试台上工作、其中 DS90UB926Q-Q1是被测器件的一部分。 我需要读取一个(非常慢)的数字信号、该信号在 GPIO2上输入到 DS90UB926Q-Q1。

通常、我会将 GPIO 配置为反向通道、并在串行器上测量相应引脚上的信号。 Göpel、DS90UB925Q-Q1位于第三方器件(BasicCON4121、2 μ s)中、我无法访问该引脚(该器件设计为始终使用该引脚的 ROUT8功能)。

在类似的测试台上、使用了 DS90UB948-Q1 / DS90UB947-Q1的组合、我只需通过寄存器0x1E 将该引脚配置为 GPIO 输入、并通过寄存器0x6e 读取该引脚的当前状态。 但是、对于 DS90UB926Q-Q1、数据表中并未提及。

有人知道有没有方法实现它吗?

非常感谢你的评分
Oliver Nittka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    UB926不能选择读取 GPIO 的输入状态。 我无法确认 UB926中是否包含了 GPI 引脚状态寄存器、因此您可以查看它是否有效、但由您自行决定。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    非常感谢您的回答!
    我不确定我是否理解您所说的"GPI 引脚状态寄存器"。 我在数据表或 google 中找不到任何内容。 DS90UB 系列上是否有我找不到的任何通用寄存器描述? 或者这有什么不同吗?

    再次感谢!
    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    GPI 引脚状态寄存器为寄存器0x6E。 GPIO2是位2。 该寄存器在924和928数据表中显示。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在我明白了、非常感谢!
    遗憾的是、当 GPIO2上的信号发生变化时、该位似乎没有变化。

    面向未来读者的附带注意事项:我无法完全确定、因为我无法在 UUT 内进行测量、但我没有理由假设 UUT 有缺陷、因此 GPIO 应在某个点切换、但寄存器0x6e 中的位2始终保持为0。

    感谢 agaein!
    Oliver