主题中讨论的其他器件:DS90UB948-Q1、DS90UB925Q-Q1 、DS90UB947-Q1
工具与软件:
大家好!
当在 GPIO 模式下配置为输入时、我希望能够读取 GPIO2的状态(请参阅下面的为什么需要)。
我可以执行相同的操作、例如在 DS90UB948-Q1上、从寄存器0x6E (位2)读取、但 DS90UB926Q-Q1的数据表并未提及读取当前状态的情况。
背景:
我在一个测试台上工作、其中 DS90UB926Q-Q1是被测器件的一部分。 我需要读取一个(非常慢)的数字信号、该信号在 GPIO2上输入到 DS90UB926Q-Q1。
通常、我会将 GPIO 配置为反向通道、并在串行器上测量相应引脚上的信号。 Göpel、DS90UB925Q-Q1位于第三方器件(BasicCON4121、2 μ s)中、我无法访问该引脚(该器件设计为始终使用该引脚的 ROUT8功能)。
在类似的测试台上、使用了 DS90UB948-Q1 / DS90UB947-Q1的组合、我只需通过寄存器0x1E 将该引脚配置为 GPIO 输入、并通过寄存器0x6e 读取该引脚的当前状态。 但是、对于 DS90UB926Q-Q1、数据表中并未提及。
有人知道有没有方法实现它吗?
非常感谢你的评分
Oliver Nittka