主题中讨论的其他器件:TCAN1044A-Q1
工具与软件:
嗨团队、
我对手册有一些疑问。
该复位指的是哪个寄存器? FRAME_CNT_THRESHOLD (46h)或 FRAME_CNTx (45h)?

2.手动(默认阈值 为31)中提到的错误计数器是否与 ISO11898中检测节点状态是否已更改为错误被动和总线关闭的错误计数器(TEC/REC)相同?

当芯片处于 WUF 功能启用且 VCC 和 VIO 断电的睡眠模式时、Vsup 是否只能用于检测 WUF 中的 CAN 消息唤醒并上拉 INH?
在 RXD 的唤醒行为配置中、Toggle 的配置与下拉的配置不同。 有一个 tmode_slp_stby (黄色掩码)和一个 tmode1 (红色掩码)。 可以根据手册中的表获取 tmode_slP_stby。 tmode1时间长度是多少? 影响它的因素是什么?


如果 RXD 配置为下拉唤醒电阻、那么它保持在待机模式时的波形规则是什么? (只要总线电平持续时间超过 twk_filter RXD、就翻转一次?)
6.关于 nINT 的范围,手册说 nINT 是寄存器8'h50~8'h54中所有不屏蔽的错误的逻辑或。

但是、还提到了故障范围不包括 VIO 欠压、因此除了 VIO 欠压之外、8"h50~8"h54中的哪些其他故障不包括在 nINT 中断范围中? 或者8'h50至8'h54中的哪些寄存器组会下拉 nINT?

祝你一切顺利