This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:数据表相关问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429251/tcan1145-q1-datasheet-related-issues

器件型号:TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

嗨团队、

  我对手册有一些疑问。

 该复位指的是哪个寄存器? FRAME_CNT_THRESHOLD (46h)或 FRAME_CNTx (45h)?

  

 2.手动(默认阈值 为31)中提到的错误计数器是否与 ISO11898中检测节点状态是否已更改为错误被动和总线关闭的错误计数器(TEC/REC)相同?

 当芯片处于 WUF 功能启用且 VCC 和 VIO 断电的睡眠模式时、Vsup 是否只能用于检测 WUF 中的 CAN 消息唤醒并上拉 INH?

 在 RXD 的唤醒行为配置中、Toggle 的配置与下拉的配置不同。 有一个 tmode_slp_stby (黄色掩码)和一个 tmode1 (红色掩码)。 可以根据手册中的表获取 tmode_slP_stby。 tmode1时间长度是多少? 影响它的因素是什么?

  

 如果 RXD 配置为下拉唤醒电阻、那么它保持在待机模式时的波形规则是什么? (只要总线电平持续时间超过 twk_filter RXD、就翻转一次?)

 6.关于 nINT 的范围,手册说 nINT 是寄存器8'h50~8'h54中所有不屏蔽的错误的逻辑或。

  

 但是、还提到了故障范围不包括 VIO 欠压、因此除了 VIO 欠压之外、8"h50~8"h54中的哪些其他故障不包括在 nINT 中断范围中? 或者8'h50至8'h54中的哪些寄存器组会下拉 nINT?

  

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您将这些问题带入 E2E。

    [报价 userid="628277" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429251/tcan1145-q1-datasheet-related-issues 1] 1.此复位指的是哪个寄存器? FRAME_CNT_THRESHOLD (46h)或 FRAME_CNTx (45h)?[/QUOT]

    这是指 FRAME_CNTx (45h)。

     2.手册中提到的错误计数器(默认阈值 是31)是否与错误计数器(TEC/REC)相同、该错误计数器可检测是否已在 ISO11898中将节点状态更改为错误被动和总线关闭?[/QUOT]

    不可以、您指的错误计数器在 CAN 控制器内。 该收发器自带计数器、不参考 CAN 控制器中的错误计数器。

    [报价 userid="628277" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429251/tcan1145-q1-datasheet-related-issues "] 3.当芯片处于睡眠模式且启用了 WUF 功能且 VCC 和 VIO 关闭时、Vsup 是否只能用于检测 WUF 唤醒和上拉 INH 中的 CAN 消息?[/QUOT]

    是的、这是预期用途。 收发器可以在仅存在 VSUP 的情况下检测 WUP 和 WUF。 唤醒器件后、器件将转换到待机模式、INH 将进入高电平状态。

    [报价 userid="628277" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429251/tcan1145-q1-datasheet-related-issues "] 4.在 RXD 的唤醒行为配置中、Toggle 的配置与下拉配置不同。 有一个 tmode_slp_stby (黄色掩码)和一个 tmode1 (红色掩码)。 可以根据手册中的表获取 tmode_slP_stby。 tmode1时间长度是多少? 影响它的因素有哪些?

    这是一个拼写错误、tmode1也应该表示 tmode_slP_stby。

    [报价 userid="628277" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429251/tcan1145-q1-datasheet-related-issues 5] 5.如果将 RXD 配置为下拉唤醒、那么在保持待机模式时、波形规则是什么? (只要总线电平持续时间超过 twk_filter RXD?、就翻转一次)

    如果接收到更多唤醒请求、它将镜像总线状态、否则将处于隐性状态。

    [报价 userid="628277" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429251/tcan1145-q1-datasheet-related-issues "] 但是、还提到了故障范围不包括 VIO 欠压、因此除了 VIO 欠压之外、8 'h50~8'h54中的其它哪些故障未包括在 nINT 中断范围内? 或者8"h50至8"h54中的哪些寄存器集会下拉 nINT?

    也就是说、如果存在 UVIO、nINT 将不工作、因为 VIO 会为中断寄存器供电。 每个其他故障都将由 nINT 引脚指示。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="119655" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429251/tcan1145-q1-datasheet-related-issues/5485567 #5485567"]
    在 RXD 的唤醒行为配置中、Toggle 的配置与下拉的配置不同。 有一个 tmode_slp_stby (黄色掩码)和一个 tmode1 (红色掩码)。 可以根据手册中的表获取 tmode_slP_stby。 tmode1时间长度是多少? 影响它的因素是什么?

    这是一个拼写错误、tmode1也应该表示 tmode_slP_stby。

    [报价]

    因此、RXD 在 WUP 之后等待 tmode_slP_stby、然后 在执行切换活动之前下拉 tmode_slP_stby? 是否等效于等待两个 tmode_slp_stbys 进入待机模式?

    [报价 userid="119655" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429251/tcan1145-q1-datasheet-related-issues/5485567 #5485567"]
    如果 RXD 配置为下拉唤醒电阻、那么它保持在待机模式时的波形规则是什么? (只要总线电平持续时间超过 twk_filter RXD、就翻转一次?)

    如果接收到更多唤醒请求、它将镜像总线状态、否则将处于隐性状态。

    [报价]

    我不确定您的意思、您是指与 tcan1044a-Q1类似的逻辑吗?

    [报价 userid="119655" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429251/tcan1145-q1-datasheet-related-issues/5485567 #5485567"]
    但是、还提到了故障范围不包括 VIO 欠压、因此除了 VIO 欠压之外、8"h50~8"h54中的哪些其他故障不包括在 nINT 中断范围中? 或者8'h50至8'h54中的哪些寄存器组会下拉 nINT?

    也就是说、如果存在 UVIO、nINT 将不工作、因为 VIO 会为中断寄存器供电。 每个其他故障都将由 nINT 引脚指示。

    [报价]

    根据寄存器50至54h 的复位状态、只有 POWERON (52H[6])将被复位为1b (在正常工作条件下、所有寄存器或操作的结果将为1)、因此 nINT 是否会对除52H[6]之外的所有寄存器50至54h 执行或操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunmiao、

    [报价 userid="628277" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429251/tcan1145-q1-datasheet-related-issues/5485947 #5485947"]那么 RXD 在 WUP 之后等待 tmode_slp_stby、然后 在执行切换活动之前下拉 tmode_slp_stby? 是否等效于等待两个 tmode_slp_stbys 进入待机模式?

    这是数据表上的拼写错误、tmode1实际上是 tTOGGLE、RXD 将等待  WUP 之后的 tmode_slP_stby、然后执行切换活动。

    我不确定您的意思是什么、您的意思是否与 tcan1044a-Q1类似?

    如果 RXD 配置为下拉唤醒、它将在接收到有效的 WUP 后被拉至低电平、直到转换到正常或监听模式。

    根据寄存器50至54h 的复位状态、只有 POWERON (52H[6])将重置为1b (在正常工作状态下、所有寄存器或操作的结果将为1)、那么 nINT 是否会对除52H[6]之外的所有寄存器50至54h 执行或操作?

    当所有启用的中断被清除后、nINT 信号将处于高阻抗状态、因此需要 VIO 的外部上拉源才能使用 nINT。 . 因此、在 UVIO 事件期间、无论采取何种中断、nINT 引脚都将不起作用。  

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    清除所有启用的中断后、nINT 信号将处于高阻抗状态、因此需要一个连接到 VIO 的外部上拉源才能使用 nINT。 . 因此、在 UVIO 事件期间、无论采取何种中断、nINT 引脚都将不起作用。  [报价]

    与 VIO 欠压无关(或者 VIO 是否正确供电)、我想知道 nINT 是否会因任意寄存器数据(50到54H、52H[6])而上拉设置1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunmiao、

    如果 PWRON  52H[6] 设置1、nINT 也将起作用。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在对该引脚的描述中、如何理解"不屏蔽"? "不屏蔽"如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunmiao、

    您可以将其视为"未禁用"。 55h 至59h 寄存器是用于启用/禁用中断的中断屏蔽。

    此致、

    Sean