工具与软件:
您好!
我正在设计一个使用 TSB41BA3F PHY 的新设计。 在测试过程中、我能够与内部 PHY 寄存器通信并对所有端口进行配置。
但是、当我将 PHY 连接到其它任何1394器件时(对于 S100、S200和 S400以及对于所有功率等级的所有端口而言、只有 Beta 和 alpha 型号的器件结果相同)、PHY 似乎会导致总线持续复位、并"终止"总线的其余部分。
当 bRESET 保持高电平时会发生这种情况、以便 PHY 不处于复位状态、但 LPS 和其他引脚保持低电平(以便只有 PHY 有效、而不是我的自定义链路)
对于为何即使没有连接链路、PHY 也无法完成总线初始化/序列、我想提供任何建议。