This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:UFP 端口上的器件未在 DFP 端口上看到 SSD

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429984/tusb8041-device-on-ufp-port-does-not-see-ssd-on-dfp-port

器件型号:TUSB8041

工具与软件:

我遇到问题、 因为我的手机在 TUSB8041的 UFP 端口上用作 UFP 器件。 它的 CC 线路连接到 USB PD 控制器来为我的手机充电。  我 在 DFP 端口上有一个 SSD。 手机未检测到 SSD。
有什么想法吗? 我把原理图放在下面。

UFP 的数据线首先通过 MUX、然后进入集线器的 UFP 端口。 SSD 也是如此。 它的数据线也会首先通过 MUX。

  这是 UFP USB 连接器。

  这是 UFP 端口的多路复用器



  它成为 DFP 端口的 MUX

  这些是集线器上的连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记告诉的是、 在此原理图中、+5V_VCC_SSD 处于活动状态、因此 CC 线路上有一些通信...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否也能提供 UFP 原理图的原理图?

    所以手机是 Type-C 端口吗?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、像素8专业版

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我顺便连接了 GND 上的 OE_N (引脚2)、忘了提及

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到、如果我将绿色 USB C 集线器连接到我的手机、我的手机会显示一条消息、表明它可以识别 USB 设备。 如果我将我的手机连接到我的定制集线器、则不会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上行端口使用了什么 CC 控制器?

    此外、C235/236/237/238应该是100nF、而不是470nf。

    好的

    大脑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于上行端口的 CC 控制器是: STUSB4700QTR。 这是一个 USB PD 控制器、负责处理端口方向;将1或0发送到 UFP 多路复用器以指示电缆的方向;它还通过 CC 线上的 USB PD 协议处理电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了一些硬件调整、将 UFP 连接到我的 PC、PC 确实可以识别集线器和连接的 SSD!



    现在的问题是,为什么我的手机看不到集线器和连接设备,而 PC 看不到?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于  STUSB4700QTR、您是否在 Vbus_pano 上看到了5V 的电压? 当您翻转 Type-C 电缆时、PANO_USB_SIDE 是否切换?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、我看到了5V 电压、并且如果我翻转电缆、我会看到 PANO_USB_SIDE 切换。 即表示全部正常工作。 它现在甚至可以在我的 PC 上工作。 唯一的问题是它在我的手机上无法正常工作。 这是什么? 我的手机未检测到集线器和连接的设备。 但 PC 会用到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您试过其他手机吗? 某些手机可能无法实现 USB3或者它不是 DRP。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有。 但是、某些手机可能不实施 USB3.0这一事实不是问题、因为通过集线器也支持 USB2.0线路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集线器3.3V/1.1V/GRSTz 的电源序列如何?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3V3和1V1都来自 3通道降压转换器、其中 VBUS_PANO 是其输入电压、因此 VBUS_PANO 首先处于活动状态、然后是3V3和1V1。 我未在 GRSTz 引脚上进行检查







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PD 控制器配置问题似乎存在。 对于集线器板、 您是否  将其配置为 PD 控制器的电源和数据接收器?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有在集线器或 PD 控制器上进行任何配置。  我应该配置什么? 可以通过硬件实现这一点吗? 因为集线器中没有软件编程选项。 也许我不理解你的理解正确,抱歉。  

    如果我的回答与您的意思不符、您能再澄清一下吗?

    PD 控制器唯一连接的是 UFP 的 CC 线。  数据线会经过 MUX 并最终进入 HUB。  

    我应该将 CC 线路上的上拉或下拉考虑在内吗? 或其他配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin:

     PD 控制器需要固件来配置 TYEP-C 端口的电源和 数据 UFP、如果配置 是否正确、可能需要与您的固件用户交谈。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊哈、谢谢。 PD 控制器中没有完成软件配置。 我没有能力做任何软件设置。 仅限使用电阻器进行硬件设置。 您认为这是唯一的解决方案? 比如说、我不能对 cc 线路上的电阻执行任何操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin:

      根据我掌握的知识、您需要使用固件配置 Type-C、请咨询您的 PD 控制器供应商。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    非常感谢您的帮助。 它真的很令人惊讶