This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我遇到问题、 因为我的手机在 TUSB8041的 UFP 端口上用作 UFP 器件。 它的 CC 线路连接到 USB PD 控制器来为我的手机充电。 我 在 DFP 端口上有一个 SSD。 手机未检测到 SSD。
有什么想法吗? 我把原理图放在下面。
UFP 的数据线首先通过 MUX、然后进入集线器的 UFP 端口。 SSD 也是如此。 它的数据线也会首先通过 MUX。
这是 UFP USB 连接器。
这是 UFP 端口的多路复用器
它成为 DFP 端口的 MUX
这些是集线器上的连接
我忘记告诉的是、 在此原理图中、+5V_VCC_SSD 处于活动状态、因此 CC 线路上有一些通信...
我还注意到、如果我将绿色 USB C 集线器连接到我的手机、我的手机会显示一条消息、表明它可以识别 USB 设备。 如果我将我的手机连接到我的定制集线器、则不会发生这种情况。
上行端口使用了什么 CC 控制器?
此外、C235/236/237/238应该是100nF、而不是470nf。
好的
大脑
您试过其他手机吗? 某些手机可能无法实现 USB3或者它不是 DRP。
此致
Brian
还没有。 但是、某些手机可能不实施 USB3.0这一事实不是问题、因为通过集线器也支持 USB2.0线路
集线器3.3V/1.1V/GRSTz 的电源序列如何?
好的
Brian
3V3和1V1都来自 3通道降压转换器、其中 VBUS_PANO 是其输入电压、因此 VBUS_PANO 首先处于活动状态、然后是3V3和1V1。 我未在 GRSTz 引脚上进行检查
PD 控制器配置问题似乎存在。 对于集线器板、 您是否 将其配置为 PD 控制器的电源和数据接收器?
好的
Brian
我没有在集线器或 PD 控制器上进行任何配置。 我应该配置什么? 可以通过硬件实现这一点吗? 因为集线器中没有软件编程选项。 也许我不理解你的理解正确,抱歉。
如果我的回答与您的意思不符、您能再澄清一下吗?
PD 控制器唯一连接的是 UFP 的 CC 线。 数据线会经过 MUX 并最终进入 HUB。
我应该将 CC 线路上的上拉或下拉考虑在内吗? 或其他配置?
您好、Erwin:
PD 控制器需要固件来配置 TYEP-C 端口的电源和 数据 UFP、如果配置 是否正确、可能需要与您的固件用户交谈。
好的
Brian
啊哈、谢谢。 PD 控制器中没有完成软件配置。 我没有能力做任何软件设置。 仅限使用电阻器进行硬件设置。 您认为这是唯一的解决方案? 比如说、我不能对 cc 线路上的电阻执行任何操作
您好、Erwin:
根据我掌握的知识、您需要使用固件配置 Type-C、请咨询您的 PD 控制器供应商。
好的
Brian
好的、
非常感谢您的帮助。 它真的很令人惊讶