This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:I2C 触摸屏事件

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1EVM, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429169/ds90ub949-q1evm-i2c-touch-screen-events

器件型号:DS90UB949-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具与软件:

晚上好、

我使用的是 包含   DS90UB948设计器的触摸屏显示器。 它连接到 DS90UB949-Q1EVM、并已成功建立 FPD-link。 如何启用屏幕上的触摸事件才能传递以控制器件、该器件是否只需连接到 DS90UB949-Q1EVM 的4引脚"I2C Ext"端口即可、或者这些事件是否通过 USB2ANY 连接(USB 电缆)传递?

我是简单地启用 I2C 直通还是? 非常感谢您提供任何信息和/或脚本!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:

    对于触摸屏事件、显示模块中的 MCU/控制器是否向连接到949 I2C 总线的特定 I2C 目标发送 I2C 事务? 只是想确认我有正确的理解。

    要将 I2C 事务从948传递到949、需要执行一些步骤。 需要在948上对以下各项进行编程

    • 对 TargetID_0 (0x8)进行编程、以获得相应器件的 I2C 目标地址
    • 也为 I2C 目标地址对 TargetALIAS_0 (0x10)进行编程
    • 在寄存器0x3位3中启用 I2C_pass_through

    并且该器件是否只需要连接到 DS90UB949-Q1EVM 上的4引脚"I2C Ext"端口?或者事件是否通过 USB2ANY 连接(USB 电缆)传递?

    该器件需要连接到949 EVM 上的 I2C 端口。 这些事件不会通过 USB2ANY 连接传递。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    和菲利普一样的问题。
    感谢您的回答。

    我还有一个关于这一主题的问题。

    在此处、哪个 I2C 转 USB 适配器最适合?

    例如:这样、当 USB 连接到 PC 或 Android 时、它会立即被识别为 HID Touch 设备?
    或者这是不可能的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Iris、

    这个问题超出了我作为 FPD-Link 工程师的专长。 我没有看到与 PC 和我们的 EVM 结合使用的触控功能。 在实际应用/系统中、SoC 充当触摸显示 MCU 将 I2C 事务发送到的 I2C 目标。

    我确信有一种方法可以向 PC 发送触摸命令、但我还没有看到。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道,如果你有这个想法,请告诉我! 我们正在尝试通过运行 Android 的 PI 完成类似的任务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本主题帖现已结束。 如果有更新、您可以在此处响应或引用此主题