主题中讨论的其他器件: USB2ANY
工具与软件:
晚上好、
我使用的是 包含 DS90UB948设计器的触摸屏显示器。 它连接到 DS90UB949-Q1EVM、并已成功建立 FPD-link。 如何启用屏幕上的触摸事件才能传递以控制器件、该器件是否只需连接到 DS90UB949-Q1EVM 的4引脚"I2C Ext"端口即可、或者这些事件是否通过 USB2ANY 连接(USB 电缆)传递?
我是简单地启用 I2C 直通还是? 非常感谢您提供任何信息和/或脚本!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
晚上好、
我使用的是 包含 DS90UB948设计器的触摸屏显示器。 它连接到 DS90UB949-Q1EVM、并已成功建立 FPD-link。 如何启用屏幕上的触摸事件才能传递以控制器件、该器件是否只需连接到 DS90UB949-Q1EVM 的4引脚"I2C Ext"端口即可、或者这些事件是否通过 USB2ANY 连接(USB 电缆)传递?
我是简单地启用 I2C 直通还是? 非常感谢您提供任何信息和/或脚本!
您好、Philip:
对于触摸屏事件、显示模块中的 MCU/控制器是否向连接到949 I2C 总线的特定 I2C 目标发送 I2C 事务? 只是想确认我有正确的理解。
要将 I2C 事务从948传递到949、需要执行一些步骤。 需要在948上对以下各项进行编程
并且该器件是否只需要连接到 DS90UB949-Q1EVM 上的4引脚"I2C Ext"端口?或者事件是否通过 USB2ANY 连接(USB 电缆)传递?
该器件需要连接到949 EVM 上的 I2C 端口。 这些事件不会通过 USB2ANY 连接传递。
此致!
插孔