This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1552:关于穿孔

Guru**** 2926820 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431585/thvd1552-about-through-hole

器件型号:THVD1552
主题中讨论的其他器件:THVD1424

工具与软件:

您好!

是否可以绘制图案或穿过产品底部的孔来安装 THVD1552DGSR (VSSOP)?
(我想该模式是从终端绘制到 IC 的底部、而不是从终端绘制到外部。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;芯片的底部是独立的。 只有 QFN 封装(例如 THVD1424) 需要焊接底部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Misaki:

    我同意克莱门斯的观点。 THVD1552DGSR 的 PCB 底部最好有丝印图案或其他项目、因为它只焊接到顶层、没有中央焊盘。  

    此致!

    Ethan