This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:INH 没有变为低电平

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1, TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432651/tcan1043a-q1-inh-not-change-to-low

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043TCAN1043-Q1

工具与软件:

您好!  

有关 TCAN1043的 INH 的问题:

我打开  TCAN1043电源, INH 为高电平,我仍然保持 EN=0 和 NSTB=0 ,当 Tinactive (最大值为5分钟)到期时,

INH 仍然为高。  为什么 TCAN1043在 Tinactive 过期时不会转换到睡眠模式 ?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打开  TCAN1043电源、INH 启用 VCC 和 VIO、VCC 和 VIO 正常供电。 我只需保持 EN=0和 NSTB=0、INH 始终为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上电时、 VIO 和 VCC 供电、EN 和 nSTB 均使用47k 电阻下拉、 没有 MCU 引脚控制 EN 和 nSTB。

    那么、现在的模式是什么? 是否有任何方法可以使 TCAN1043进入睡眠模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    箱、

    请遵循数据表中的状态图、在器件模式之间正确转换。 您使用的是 TCAN1043A-Q1还是 TCAN1043-Q1? 无论哪种方式、要进入睡眠模式、EN 必须为高电平并且 nSTB 必须为低电平。 请尝试此操作、并告知我们器件是否进入睡眠模式。

    此致、

    Eric Hackett