请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1043A-Q1 主题中讨论的其他器件:TCAN1043、 TCAN1043-Q1、
工具与软件:
您好!
有关 TCAN1043的 INH 的问题:
我打开 TCAN1043电源, INH 为高电平,我仍然保持 EN=0 和 NSTB=0 ,当 Tinactive (最大值为5分钟)到期时,
INH 仍然为高。 为什么 TCAN1043在 Tinactive 过期时不会转换到睡眠模式 ?
谢谢!