This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:输出125MHz 时钟

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431671/dp83tg720r-q1-output-125mhz-clock

器件型号:DP83TG720R-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

是否720R 可以在 CLK_O 引脚中支持125MHz 时钟输出? 我 在数据表中找到了相关说明:

将 clk_o_clk_source 设置 为011/100并将 clk_o_gpio_ctrl 设置 为001是正确的吗?

125MHz 时钟的精度如何?

谢谢!

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dnaiel:

    输出125 MHz 的目的是什么? 这是否用于 PMA 合规性测试?

    您可以在此处的 OA 应用手册中找到正确的寄存器写入值

    https://www.ti.com/lit/an/snla371b/snla371b.pdf?ts = 1724961229133

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melissa、

    客户只是想将125MHz 输出用作 MCU 时钟、而不是用于 PMA 测试、因此他们想知道精度。

    谢谢!

    此致

    Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    Andreas 创建了另一个主题、我们正在与客户直接进行讨论。

    谢谢!

    David