请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TG720R-Q1 工具与软件:
团队成员、您好!
是否720R 可以在 CLK_O 引脚中支持125MHz 时钟输出? 我 在数据表中找到了相关说明:
将 clk_o_clk_source 设置 为011/100并将 clk_o_gpio_ctrl 设置 为001是正确的吗?
125MHz 时钟的精度如何?
谢谢!
此致、
Daniel Wang