This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 工程师:
我有一个 ICS(仪表中心屏幕)使用 DS90UH988和 H-MTD 连接器, 该屏幕的分辨率比是1888 * 1728,该屏幕的扁平电缆是40针 LVDS。 这是一个 AMOLED 屏幕、
我想使用 TI DS90UH949A-Q1EVM 来驱动 IC (使用我的桌面作为 HDMI 源)、我想知道 TI DS90UH949A-Q1EVM 是否可以正确驱动 IC、该解决方案是否存在任何潜在问题?
另外我想知道 DS90UH949A-Q1EVM 的连接、是 HSD 4引脚连接器还是 H-MTD 2引脚连接器?Ω
非常感谢
刘宇、您好!
是的、您可以将949 与显示屏的 EDID 配合使用、并将 PC 用作源。 您可以使用以下脚本:
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/949_5F00_EDID_5F00_Script.txt
该连接器为4引脚 HSD。 若要连接到 H-MTD 988 EVM、需要为不同类型的连接器使用适配器。 949 EVM 也可以通过 SMA 重新处理为同轴电缆输出。
此致、
Ikram
您好、Ikram:
感谢您的答复!
我还有一个 问题需要您的帮助、
是否可以通过 DS90UH949A-Q1EVM 将 IC 的解串器(UH988)模式从 FPD IV 更改为 FPD III ? 我需要使用我的 PC 的 Analog LaunchPAD 软件执行此操作、该软件 通过 USB 电缆连接到 DS90UH949A-Q1EVM、DS90UH949A-Q1EVM 连接 到 ICS (UH988)。
我还想 使用 模拟 Launchpad 更改其他 ICS 解串器的电阻器值(如双通道到单通道)、将 FPD 链路速率、等更改。
请帮助评估该解决方案:Analog LaunchPAD->DS90UH949A-Q1EVM->ICS 的解串器(UH988 ),用户指南说 FPD 链路可以支持 I2C,I2C 可以更改电阻器的值、Analog LaunchPAD 可以更改 DS90UH949A-Q1EVM 寄存器的值,但我不确定是否可以更改 ICS 寄存器的值。
非常感谢!
您好、Yu、
949A 和988只能在 FPD3模式下一起工作。 要更改模式、可以在启动时通过硬件或更改寄存器值来执行此操作。
要从 SER (949)侧通过 I2C 更改988上的 MODE_SEL 选项、需要在启动时锁定。 如果988上的硬件搭接默认适用于 FPD4、则不会有锁定。 在这种情况下、您必须更改 MODE_SEL 的988电阻值、或者需要使用本地 MCU 进行更新并对 DES 进行软复位。 则可以使用串行器锁定。 一旦您锁定、就可以将 Ser 与 Des I2C 通信、但在您锁定之前不会进行通信。
您能告诉我988默认模式选择是什么吗? 是否可以更新 988硬件以使用此功能?
此致、
Ikram
尊敬的 Ikram:
我想,ICS 988的默认模式是 FPD4,我把我的949a EVM 连接到 ICs,找不到合作伙伴的 信息 988 ,HDMI 选项卡也显示了一些故障信息,第一个 pic 显示有2个 I2C 地址,0x18是949a EVM,我不知道0x1a 是否是988。
如果我要将988的模式从 FPD4更改为 FPD3、该怎么办? 我是否可以通过949a EVM 执行此操作?
如果我使用988的 I2C 引脚、是否可以使用 ALP 软件和 USB 到 I2C 转换器来实现该操作?
非常感谢您的帮助。
您好、Yu、
您需要锁定以从 SER 对 DES 进行编程。
要锁定上电、需要988和949A 处于兼容模式(FPD3)。
串行器:
-由于您使用的是949A EVM ,因此您可以在硬件上更改 MODE-SEL ,并且您可以访问软件(也可以通过 ALP )。
设计
-你可以通过改变电阻来改变 MODE_SEL 硬件(你需要这个的 PCB 原理图)
-您可以通过 写入相关寄存器来更改 MODE_SEL。 是的、可以使用 ALP 并连接 USB2ANY 或 Aardvark、并通过连接到 I2C 以更改988 MODE_SEL
在最终系统中、您是否能够 使用988硬件(模式选择的电阻值)更改 ICS (仪表中心屏幕)、以便在启动时锁定?
或者、可以使用 ICS 侧的本地 MCU (在988电路板上)通过软件更改模式选择。
此致、
Ikram
您好、Ikram:
你好!
如何获取 ALP 软件的 DS90UB983配置文件? 我得到了另一个 ub983硬件的这个 ICS .
非常感谢!
您好 Yu Liu、
对于此类请求、请联系您当地的支持团队。 lanxi-li@ti.com
您好 Ikram
早上!
我得到一个983 python 设置脚本、该脚本包含 ICS 时序、是否足以设置983或我仍需要详细 EDID 文件?
是否有详细的指南来设置983或课程来指导设置983?
谢谢!
祝您度过美好的一天!
您好、Yu、
根据我的理解、您有 ScriptGen 工具文件、并且使用的是983和988 EVM。
请执行以下操作:
1.从 CDDS 获取983和988的 ALP 配置文件、或联系当地的 TI FAE 以获取这些配置文件。
2.在 UserConfiguration 文件中设置983 - 988系统的配置以匹配您的系统。 这些设置将包括:
-视频处理器一节中的显示计时(以匹配 ICS 显示计时)
- 983 DP 输入设置
- FPD-Link 设置(双链路或单链路,链路速率等)
- 988 OLDI 输出设置
3.运行 ALP "Scripting"选项卡上的98x 脚本生成文件。 这将在文件夹中生成一个983Conf.py 文件
4.通过 USB 将 PC 连接到983、然后使用 ALP 运行983Conf.py 文件
如果您向我发送 IC 的显示时序、我可以生成一个示例供您运行。 你提到的决议是 1888年*1728年,但我们需要完整的时间,包括消隐,总数等
如果您还有其他问题、敬请告知。 我们可以设置一些时间来完成该操作。 您也可以联系任何可能有的 TI FAE 联系人、他们可能可以为其提供支持。
此致、
Ikram
尊敬的 Ikram:
我使用983 CONF 在脚本选项卡和系统没有检测到 DP 源 输入,我使用我的计算机作为视频源输出1728*1888与显示定时,并使用转换器将 HDMI 转换为 DP 和输入到983、
此警告是否意味着983未找到 DP 源并且转换器无法正常工作?
感谢并祝您度过美好的一天~
您好、Yu、
1. DP 源端是固定的吗? PC 是否具有输出1728*1888及所有其他时序参数(前沿,后沿,同步宽度等)的选项
首先、您可以将 DP 输入跳至983并使用图形发生器。 应 启用 PATGEN (在"UserConfig 视频处理器"部分中)、它将从983输出内部生成的图形。 您能试一下吗?
此致、
Ikram
您好、Ikram:
我发现983 ALP 视频处理器选项卡中没有 PATGEN 函数、是否有任何脚本可以执行此操作?
再见、我给您发送一封带有983conf 文件的邮件、您收到了吗?
非常感谢!
您好、Yu、
ALP 上的此选项卡不适用于 PatGen、仅适用于 VP。 对于98S 器件上的 PatGen、您需要使用脚本生成工具。 您可以向您的 TI FAE 申请这些文件、如果您有访问权、也可以向 CDDS 申请这些文件。
我没有收到您发送的有关此问题的电子邮件。 您能再检查一下吗? 我把我的电子邮件地址发送给您。
此致、
Ikram
您好 Ikram
您是指此脚本生成工具吗?
非常感谢!
您好、Yu、
可以、但请获取较新版本。 v4.1要旧得多。 请向您的 FAE 联系人了解最新信息、也可以在 CDDS 上找到。
1.从 CDDS 获取983和988的 ALP 配置文件、或联系当地的 TI FAE 以获取这些配置文件。
2.在 UserConfiguration 文件中设置983 - 988系统的配置以匹配您的系统。 这些设置将包括:
-视频处理器一节中的显示计时(以匹配 ICS 显示计时)
- 983 DP 输入设置
- FPD-Link 设置(双链路或单链路,链路速率等)
- 988 OLDI 输出设置
3.运行 ALP "Scripting"选项卡上的98x 脚本生成文件。 这将在文件夹中生成一个983Conf.py 文件
4.通过 USB 将 PC 连接到983、然后使用 ALP 运行983Conf.py 文件
此致、
Ikram