This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949A-Q1EVM:ICS SERDES 问题

Guru**** 2550270 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH949A-Q1EVM, ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413151/ds90ub949a-q1evm-ics-serdes-issue

器件型号:DS90UB949A-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UH949A-Q1EVMALPUSB2ANY

工具与软件:

您好、TI 工程师:

我有一个 ICS(仪表中心屏幕)使用 DS90UH988和 H-MTD 连接器, 该屏幕的分辨率比是1888 * 1728,该屏幕的扁平电缆是40针 LVDS。 这是一个 AMOLED 屏幕、

我想使用 TI DS90UH949A-Q1EVM 来驱动 IC (使用我的桌面作为 HDMI 源)、我想知道  TI DS90UH949A-Q1EVM 是否可以正确驱动 IC、该解决方案是否存在任何潜在问题?

另外我想知道 DS90UH949A-Q1EVM 的连接、是 HSD 4引脚连接器还是 H-MTD 2引脚连接器?Ω

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘宇、您好!

    是的、您可以将949 与显示屏的 EDID 配合使用、并将 PC 用作源。 您可以使用以下脚本:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/949_5F00_EDID_5F00_Script.txt


    该连接器为4引脚 HSD。 若要连接到 H-MTD 988 EVM、需要为不同类型的连接器使用适配器。 949 EVM 也可以通过 SMA 重新处理为同轴电缆输出。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikram:

    感谢您的答复!

    我还有一个 问题需要您的帮助、

    是否可以通过  DS90UH949A-Q1EVM 将 IC 的解串器(UH988)模式从 FPD IV 更改为 FPD III ?  我需要使用我的 PC 的 Analog LaunchPAD 软件执行此操作、该软件 通过 USB 电缆连接到 DS90UH949A-Q1EVM、DS90UH949A-Q1EVM 连接 到 ICS (UH988)。

    我还想 使用 模拟 Launchpad 更改其他 ICS 解串器的电阻器值(如双通道到单通道)、将 FPD 链路速率、等更改。

    请帮助评估该解决方案:Analog LaunchPAD->DS90UH949A-Q1EVM->ICS 的解串器(UH988 ),用户指南说 FPD 链路可以支持 I2C,I2C 可以更改电阻器的值、Analog LaunchPAD 可以更改 DS90UH949A-Q1EVM 寄存器的值,但我不确定是否可以更改 ICS 寄存器的值。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    949A 和988只能在 FPD3模式下一起工作。 要更改模式、可以在启动时通过硬件或更改寄存器值来执行此操作。

    要从 SER (949)侧通过 I2C 更改988上的 MODE_SEL 选项、需要在启动时锁定。 如果988上的硬件搭接默认适用于 FPD4、则不会有锁定。 在这种情况下、您必须更改 MODE_SEL 的988电阻值、或者需要使用本地 MCU 进行更新并对 DES 进行软复位。 则可以使用串行器锁定。 一旦您锁定、就可以将 Ser 与 Des I2C 通信、但在您锁定之前不会进行通信。

    您能告诉我988默认模式选择是什么吗? 是否可以更新 988硬件以使用此功能?

    此致、
    Ikram


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    我想,ICS 988的默认模式是 FPD4,我把我的949a EVM 连接到 ICs,找不到合作伙伴的 信息 988 ,HDMI 选项卡也显示了一些故障信息,第一个 pic 显示有2个 I2C 地址,0x18是949a EVM,我不知道0x1a 是否是988。

    如果我要将988的模式从 FPD4更改为 FPD3、该怎么办? 我是否可以通过949a EVM 执行此操作?

    如果我使用988的 I2C 引脚、是否可以使用 ALP 软件和 USB 到 I2C  转换器来实现该操作?

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、


    您需要锁定以从 SER 对 DES 进行编程。

    锁定上电、需要988和949A 处于兼容模式(FPD3)。  


    串行器:
    -由于您使用的是949A EVM ,因此您可以在硬件上更改 MODE-SEL ,并且您可以访问软件(也可以通过 ALP )。

    设计
    -你可以通过改变电阻来改变 MODE_SEL 硬件(你需要这个的 PCB 原理图)
    -您可以通过 写入相关寄存器来更改 MODE_SEL。 是的、可以使用 ALP 并连接 USB2ANY 或 Aardvark、并通过连接到 I2C 以更改988 MODE_SEL





    在最终系统中、您是否能够 使用988硬件(模式选择的电阻值)更改 ICS (仪表中心屏幕)、以便在启动时锁定?

    或者、可以使用 ICS 侧的本地 MCU (在988电路板上)通过软件更改模式选择。


    此致、
    Ikram


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikram:

    如果  ALP 使用988硬件连接到983和983锁、是否可以通过 FPD 链接从 ALP->983->988获取 ICS 的 EDID? 或者 、我可以从988的寄存器?获取这些参数(H 活动、H 消隐、同步偏移)

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    988无法以这种方式读取显示屏的 EDID。 ICS 的显示屏计时是否已知? 它们很可能可以在显示器或 TCON 的数据表中找到。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikram:

    你好!

    如何获取 ALP 软件的 DS90UB983配置文件? 我得到了另一个 ub983硬件的这个 ICS .

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yu Liu、

    对于此类请求、请联系您当地的支持团队。  lanxi-li@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikram

    早上!

    我得到一个983 python 设置脚本、该脚本包含 ICS 时序、是否足以设置983或我仍需要详细 EDID 文件?  

    是否有详细的指南来设置983或课程来指导设置983?

    谢谢!

    祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    根据我的理解、您有 ScriptGen 工具文件、并且使用的是983和988 EVM。

    请执行以下操作:

    1.从 CDDS 获取983和988的 ALP 配置文件、或联系当地的 TI FAE 以获取这些配置文件。

    2.在 UserConfiguration 文件中设置983 - 988系统的配置以匹配您的系统。 这些设置将包括:

    -视频处理器一节中的显示计时(以匹配 ICS 显示计时)
    - 983 DP 输入设置
    - FPD-Link 设置(双链路或单链路,链路速率等)
    - 988 OLDI 输出设置

    3.运行 ALP "Scripting"选项卡上的98x 脚本生成文件。 这将在文件夹中生成一个983Conf.py 文件

    4.通过 USB 将 PC 连接到983、然后使用 ALP 运行983Conf.py 文件


    如果您向我发送 IC 的显示时序、我可以生成一个示例供您运行。 你提到的决议是 1888年*1728年,但我们需要完整的时间,包括消隐,总数等


    如果您还有其他问题、敬请告知。 我们可以设置一些时间来完成该操作。 您也可以联系任何可能有的 TI FAE 联系人、他们可能可以为其提供支持。

    此致、
    Ikram



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    我使用983 CONF 在脚本选项卡和系统没有检测到 DP 源 输入,我使用我的计算机作为视频源输出1728*1888与显示定时,并使用转换器将 HDMI 转换为 DP 和输入到983、

    此警告是否意味着983未找到 DP 源并且转换器无法正常工作?

    感谢并祝您度过美好的一天~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    1. DP 源端是固定的吗? PC 是否具有输出1728*1888及所有其他时序参数(前沿,后沿,同步宽度等)的选项

    首先、您可以将 DP 输入跳至983并使用图形发生器。  应 启用 PATGEN (在"UserConfig 视频处理器"部分中)、它将从983输出内部生成的图形。  您能试一下吗?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikram:

    我发现983 ALP 视频处理器选项卡中没有 PATGEN 函数、是否有任何脚本可以执行此操作?

    再见、我给您发送一封带有983conf 文件的邮件、您收到了吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    ALP 上的此选项卡不适用于 PatGen、仅适用于 VP。 对于98S 器件上的 PatGen、您需要使用脚本生成工具。 您可以向您的 TI FAE 申请这些文件、如果您有访问权、也可以向 CDDS 申请这些文件。

    我没有收到您发送的有关此问题的电子邮件。 您能再检查一下吗? 我把我的电子邮件地址发送给您。

    此致、
    Ikram


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikram

    您是指此脚本生成工具吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    可以、但请获取较新版本。 v4.1要旧得多。 请向您的 FAE 联系人了解最新信息、也可以在 CDDS 上找到。

    [报价 userid="533059" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413151/ds90ub949a-q1evm-ics-serdes-issue/5475992 #5475992"]

    1.从 CDDS 获取983和988的 ALP 配置文件、或联系当地的 TI FAE 以获取这些配置文件。

    2.在 UserConfiguration 文件中设置983 - 988系统的配置以匹配您的系统。 这些设置将包括:

    -视频处理器一节中的显示计时(以匹配 ICS 显示计时)
    - 983 DP 输入设置
    - FPD-Link 设置(双链路或单链路,链路速率等)
    - 988 OLDI 输出设置

    3.运行 ALP "Scripting"选项卡上的98x 脚本生成文件。 这将在文件夹中生成一个983Conf.py 文件

    4.通过 USB 将 PC 连接到983、然后使用 ALP 运行983Conf.py 文件

    [报价]

    此致、
    Ikram