Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412
工具与软件:
您好!
TMUXHS4412是否为差分 I/O 引脚提供局部断电保护(Ioff)?
数据表中未提及、但绝对最大额定值意味着它可能具有部分断电保护功能。
如果它确实具有保护功能、那么当 VCC = 0V (Ioff)时差分 I/O 引脚上的漏电流是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412
工具与软件:
您好!
TMUXHS4412是否为差分 I/O 引脚提供局部断电保护(Ioff)?
数据表中未提及、但绝对最大额定值意味着它可能具有部分断电保护功能。
如果它确实具有保护功能、那么当 VCC = 0V (Ioff)时差分 I/O 引脚上的漏电流是多少?
Ryan、
您知道 差分 I/O 引脚是否具有连接到 VCC 的钳位二极管?
VHSABSMAX =–0.5Vmin 2.4Vmax 规格表明 没有 VCC 钳位二极管、否则显示为-0.5Vmin 至 VCC + 0.4。
如果 TMUXHS4412 未上电(VCC = 0)且 PCIe 时钟差分信号被驱动到器件中(PCIe 时钟没有交流耦合电容器)、那么 TMUXHS4412是否会损坏?