This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:断电漏电流

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432921/tmuxhs4412-power-down-leakage

器件型号:TMUXHS4412

工具与软件:

您好!

 TMUXHS4412是否为差分 I/O 引脚提供局部断电保护(Ioff)?
数据表中未提及、但绝对最大额定值意味着它可能具有部分断电保护功能。


如果它确实具有保护功能、那么当 VCC = 0V (Ioff)时差分 I/O 引脚上的漏电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在内部与您联系、看看我能否获得有关此问题的答案、我会让您知道我听到的内容。

    此外,只是为了仔细检查,这个统计没有涵盖相同的信息你正在寻找,正确吗?

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。
    否、该 STAT 不能解决问题、因为 此时 VCC 已通电(VCC!= 0V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与系统交谈后、我认为这些引脚没有任何失效防护/局部断电保护。 抱歉。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    您知道 差分 I/O 引脚是否具有连接到 VCC 的钳位二极管?
     VHSABSMAX =–0.5Vmin 2.4Vmax 规格表明 没有 VCC 钳位二极管、否则显示为-0.5Vmin 至 VCC + 0.4。

    如果 TMUXHS4412 未上电(VCC = 0)且 PCIe 时钟差分信号被驱动到器件中(PCIe 时钟没有交流耦合电容器)、那么 TMUXHS4412是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我检查一下这个设计、这不是我们现有的产品。 我会问他们,让你知道我发现了什么。

    谢谢!

    Ryan