请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI83 工具与软件:
您好!
在 HMI 项目中、我们决定将 SN65DSI83用于 MIPI 至 LVDS 桥接转换器。
在数据表中、有一句关于 VCC 和 VCORE 引脚去耦电容的描述。

但是、评估板上的电容器是按随附图像所示选择的。

根据数据表和评估板、哪种设计会更可靠?
对于 VCORE 引脚、最小值是否为1U 降额值、还是建议使用更大的值而不是1U?
此致、
Egemen Aksoy