This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:VCC 和 VCORE 引脚的去耦电容器和大容量电容器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433483/sn65dsi83-decoupling-and-bulk-capacitors-for-vcc-and-vcore-pins

器件型号:SN65DSI83

工具与软件:

您好!

在 HMI 项目中、我们决定将 SN65DSI83用于 MIPI 至 LVDS 桥接转换器。  

在数据表中、有一句关于 VCC 和 VCORE 引脚去耦电容的描述。

但是、评估板上的电容器是按随附图像所示选择的。

根据数据表和评估板、哪种设计会更可靠?

对于 VCORE 引脚、最小值是否为1U 降额值、还是建议使用更大的值而不是1U?

此致、

Egemen Aksoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    对 EVM 中使用的电容器进行了调优、以消除电路板上的电源纹波。 这些值因电路板而异。 建议每个引脚100nF 是一般经验法则。

    我建议采用每颗松木100nF、并包含一个大罐(10uF)和一个小容器(10nF)。 总共7+2个上限

    对于 Vcore、1uF 就足够了