主题中讨论的其他器件: ISO1044、 ISO1050、 ISO1042-Q1
工具与软件:
团队成员、您好!
我们的系统具有 CAN 接口、使用的收发器为 TCAN1051HGVDR。
CAN 信号仅通过双绞线电缆获取、但它们必须通过接线盒(接线线束)才能到达第2个 CAN 设备。
我们在 CAN 两侧都有120欧姆的端接电阻器。
两端之间 CAN H 线路的电阻与 CANL 线路的电阻相近、5欧姆(使用万用表、分线盒和线束来测量、从而增加线路电阻)。
1)。 这个电阻会造成任何问题吗?
2)。 由于这些器件使用2个不同的电源、且 GND 未连接在一起、我们是否需要在 CAN 器件之间有 GND 线以及 CANL 和 CANH 线?
3)。 我们在分线盒侧连接一个接线盒、在接线盒侧连接2个 CAN 分析仪器件。
由于每个节点都是 CAN 节点、哪一个是连接端接电阻器的理想位置?
4)。 有时我们必须在分析仪侧添加额外的120欧姆电阻以实现正确通信(有效电阻将为40欧姆)。 这是为什么呢?

正在查找您的回复