This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HG-Q1:使用 TCAN1051HG-Q1进行设计

Guru**** 2391275 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051HG-Q1, ISO1044, ISO1050, ISO1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433308/tcan1051hg-q1-designing-with-tcan1051hg-q1

器件型号:TCAN1051HG-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO1044ISO1050ISO1042-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!
我们的系统具有 CAN 接口、使用的收发器为 TCAN1051HGVDR。

CAN 信号仅通过双绞线电缆获取、但它们必须通过接线盒(接线线束)才能到达第2个 CAN 设备。
我们在 CAN 两侧都有120欧姆的端接电阻器。
两端之间 CAN H 线路的电阻与 CANL 线路的电阻相近、5欧姆(使用万用表、分线盒和线束来测量、从而增加线路电阻)。

1)。 这个电阻会造成任何问题吗?

2)。 由于这些器件使用2个不同的电源、且 GND 未连接在一起、我们是否需要在 CAN 器件之间有 GND 线以及 CANL 和 CANH 线?

3)。 我们在分线盒侧连接一个接线盒、在接线盒侧连接2个 CAN 分析仪器件。
由于每个节点都是 CAN 节点、哪一个是连接端接电阻器的理想位置?

4)。 有时我们必须在分析仪侧添加额外的120欧姆电阻以实现正确通信(有效电阻将为40欧姆)。 这是为什么呢?

正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.没有

    2. TCAN1051HG-Q1可以承受高达±25V 的接地漂移。如果可以以其他方式确保失调电压低于该值、则无需使用 GND 线。

    3.总线两端必须恰好有两个终端电阻。 分析仪不得配备电阻器(它们与总线的连接应尽可能短)。

    4.我猜毛刺的长度太长了。 尝试使用交流端接、但这会限制速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:
    感谢您的快速回复。

    1)。 因此、CAN 线路的线路电阻是否存在任何限制。

    2)。 您能解释一下什么是杂散和交流端接吗? 您是指分裂终端吗

    3)。 您能不能建议用于 IC TCAN1051HGVDR 的任何封装兼容隔离式 CAN 收发器?
    我们可以使用电线连接隔离侧电源、因为我们的电路板中没有隔离电源。

    4)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI SV、

    1.否、只要终端电阻器的值适合匹配的输出阻抗即可。
    2.是的, RC 滤波器作为一种终止形式。
    3. ISO1042-Q1是我们产品系列中的主要 Q1替代产品。 但是、ISO1050和 ISO1044的封装尺寸相似。 请告诉我们是否需要额外的隔离式 CAN 建议、如果有任何其他替代方案、我们可以转发给 ISO 团队、谢谢。

    此致、
    Michael。