工具与软件:
大家好、团队成员:
我们将使用 TCAN1145-Q1判断它是否是由 CANINT 寄存器位从网络唤醒的帧。 虽然我们发现当有其他节点接收 WUF 时、当该节点上有 WUF 时、此 TCAN1145节点无法使寄存器位生效。 (INT_ENABLE_1寄存器已启用)。
在测试过程中、只要总线上有两个节点、一个节点就会发送唤醒帧、而 TCAN1145则另一个节点可以识别唤醒事件。 当有三个节点时、一个节点发送唤醒帧、而作为另一个节点的 TCAN1145无法使寄存器位生效。 这两种情况下都可以正确唤醒 TCAN1145、而我们要弄清楚唤醒事件记录结果为何不同。 通过 CANINT 位记录唤醒事件是否有任何限制?
通道:

谢谢
此致!
Frank