This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:CANINT 寄存器位指示唤醒事件

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431457/tcan1145-q1-wake-up-event-recorf-by-canint-register-bits

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们将使用 TCAN1145-Q1判断它是否是由 CANINT 寄存器位从网络唤醒的帧。 虽然我们发现当有其他节点接收 WUF 时、当该节点上有 WUF 时、此 TCAN1145节点无法使寄存器位生效。 (INT_ENABLE_1寄存器已启用)。

在测试过程中、只要总线上有两个节点、一个节点就会发送唤醒帧、而 TCAN1145则另一个节点可以识别唤醒事件。 当有三个节点时、一个节点发送唤醒帧、而作为另一个节点的 TCAN1145无法使寄存器位生效。 这两种情况下都可以正确唤醒 TCAN1145、而我们要弄清楚唤醒事件记录结果为何不同。 通过 CANINT 位记录唤醒事件是否有任何限制?

通道:

谢谢

此致!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这很奇怪、因此 WUF 已正确唤醒节点、而 CANINT 却没有置位? 在 CANINT 置位后、软件是否自动清除中断?

    您能否捕获一些显示 INH、SDI 和 SDO 输出的波形?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    将提供波形。

    初始化期间只有 CANINT 上的读取操作、只检查器件寄存器 ID。

    谢谢

    此致!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    它们是否能够在拨号后读取 CANINT 位? (INH 变为高电平)

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    正常运行和唤醒无法置位之间、这三个信号没有区别。 黄色是 INH、紫色是 SDI、蓝色是 SDO。

    在初始化期间读取 CANINT 寄存器。 在读取 CANINT 之前、TCAN1145上的唯一操作是读取寄存器 ID。 在 CANINT 上没有什么可做的。

    我们可以在 INH 拉至高电平后读取 CANINT 位。 我们假设只要 SPI 运行良好、就可以读取 CANINT。

    谢谢

    此致!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    [报价 userid="460540" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431457/tcan1145-q1-wake-up-event-recorf-by-canint-register-bits/5494801 #5494801"]我们可以在 INH 拉高后读取 CANINT 位。

    您的意思是收发器唤醒(INH 拉至高电平)后、您会读取 CANINT 位、但它没有设置为1 (仍为0)。 我的理解是否正确?

    在收发器进入睡眠模式之前、CANINT 标志是否为0?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    我们尝试读取它的周期、它始终为0。 从上电到断电、该值始终为0。

    谢谢!

    此致!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    如果器件先置于睡眠模式、然后看到唤醒事件(例如唤醒帧(WUF))、则会设置 CANINT 位、因此始终为0异常。

    它们是否会尝试不使用选择性唤醒、而是仅使用正常唤醒模式(WUP)来查看是否会设置 CANINT?

    此致、

    Sean