This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:CANH/L 波形异常、无法配置寄存器

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430971/tcan1145-q1-the-canh-l-waveform-is-abnormal-and-the-register-cannot-be-configured

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

您好、我们的产品使用的 TCAN1145DMTRQ1、发现它无法通信(电路图如下)、且芯片经过测试、请帮忙分析问题的原因;

测试1:CANH 和 CANL 的波形测量如下、波形变为锯齿波、CANH 和 CANL 的波形相同、振幅基本相同、周期为200us (频率为5kHz);

测试2:同时比较 CANH 和 TXD/RXD 的波形、发现锯齿波的周期与 TXD/RXD 的周期一致;

测试3:MCU 无法通过 SPI 配置 TCAN1145的模式。

测试4:通过 MCU 将 TXD 频率更改为500kHz、测试波形结果与测试1的结果相同;

测试5:CANH 到 GND 的电阻值大约为11MΩ Ω、CANL 到 GND 的电阻大约为11MΩ Ω、CANH 到 CANL 的电阻大约为125Ω(与正常的 IC 相同)。

测试6:MCU 停止发送 TXD 数据包后、CANH/L 锯齿波消失并变为低电平。

以上是 TCAN1145芯片是否损坏的部分。 如果芯片损坏、请帮助确认损坏原因? 如何规避?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您向 E2E 提出此问题、看起来 CANH 和 CANL 电压没有正确偏置。

    您可以检查 VCC 和 VIO 的电平吗? INH 电平是多少?

    总线上是否有第二个节点? 可能需要~60欧姆才能正常工作、如果只有原理图中所示的一个节点、则端接将为120欧姆、这不是所需的值。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:VIO = VCC = 4.98V

    2:INH=0V;

    3:只有一个节点、但另一个节点也是一个节点、且其波形良好;我试图将有问题的芯片插到一个节点中、测试波形仍然有问题、CANH/CANL 的电阻更改为62;

    以上、请帮助解决问题的原因;谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INH = 0V 表示器件可能未上电、您是否还会检查 VSUP 电平?

    如果一切设置正确、芯片可能会损坏。 可能的原因可能是特定引脚上的高压瞬变超过绝对最大额定值。 在这种情况下、我建议让客户退货以进行故障分析。

    您是否为该产品分配了现场应用工程师或销售代表?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    VSUP = 12V

    我会让我的 FAE 来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件上电后将首先进入待机模式并将 INH 拉至高电平、您在上电后测量到 INH = 0、对吧?

    您是否可以在同一幅图上捕获 INH、VIO、VCC 和 VSUP?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    图解如下所示;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出于某种原因、它在上电后将进入睡眠模式、如果使用 SPI 不改变模式、则会出现异常现象。  

    请让 FAE 提交客户退货以进行故障分析。

    此致、

    Sean