工具与软件:
您好、我们的产品使用的 TCAN1145DMTRQ1、发现它无法通信(电路图如下)、且芯片经过测试、请帮忙分析问题的原因;
测试1:CANH 和 CANL 的波形测量如下、波形变为锯齿波、CANH 和 CANL 的波形相同、振幅基本相同、周期为200us (频率为5kHz);
测试2:同时比较 CANH 和 TXD/RXD 的波形、发现锯齿波的周期与 TXD/RXD 的周期一致;
测试3:MCU 无法通过 SPI 配置 TCAN1145的模式。
测试4:通过 MCU 将 TXD 频率更改为500kHz、测试波形结果与测试1的结果相同;
测试5:CANH 到 GND 的电阻值大约为11MΩ Ω、CANL 到 GND 的电阻大约为11MΩ Ω、CANH 到 CANL 的电阻大约为125Ω(与正常的 IC 相同)。
测试6:MCU 停止发送 TXD 数据包后、CANH/L 锯齿波消失并变为低电平。
以上是 TCAN1145芯片是否损坏的部分。 如果芯片损坏、请帮助确认损坏原因? 如何规避?