This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:串行器/解串器-同轴电缆接口的建议

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0397, DS90UB913A-Q1, DS90UB914A-Q1, LMH0340, LMH0341
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424825/ds90ub913a-q1-suggestion-for-serdes---coax-interface

器件型号:DS90UB913A-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB914A-Q1LMH0340LMH0341、LMH0397

工具与软件:

您好!

我想请 TI 的专家为串行器/解串器芯片提供建议和建议、以通过同轴电缆传输高达500Mbps 至3Gbps 的高数据速率流。

传输电源不是必需的、但可以作为额外的选项。

该应用是使用 FPGA 对大量信号进行多路复用、并以上面提到的聚合带宽进行输出–将它们作为单个信号通过同轴电缆传输、然后在同轴电缆的另一侧、该同轴电缆最多可延伸至3m、以对流进行多路复用并使用 FPGA 恢复信号。

应用很简单、不是视频应用或汽车应用、我不需要 通过 I2C 或特定多媒体。

芯片的用途是将其连接到同轴电缆并帮助同步链路、从而提供时钟恢复、使 很多信号都通过单个同轴电缆传递。

谢谢!

 Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avner:  

    只要器件仍然支持数据速率和 PCLK (并为器件选择相应的数据模式)、这些并行数据串行器/解串器通常可以传输非视频数据。 但是、支持的 PCLK 最多为100MHz -因此这可能会限制您前面提到的数据速率(3Gbps)。

    此致、  
    Logan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Logan 的回答、

    一些问题:

    我在票证标题中提到了 DS90UB913A-Q1、因为 E2E 票证强制您添加器件型号。 因此、我们的目的是不选择这个特定的 IC。

    1. 您能为我的任务建议一个部件号吗? 我会寻找一款更简单的器件。
    2. 如果您没有其他类别的串行器/解串器器件、并使用了 DS90UB913A-Q1等器件、请询问相关问题:
      1. 是否必须配置 DS90UB913A-Q1? 我根本不能使用 I2C 吗?
      2. 当 PLCK 为100Mhz 时,单输入 Din-x 的速率是多少? 是否最大100Mhz?
      3. DIN 输入是否必须与 PCLK 同步?
      4. 一个传输在 din0到 din4的流的5倍的单 DIN 拆分为5和在另一端将它组合成单个5的流吗? 所有这些,而其他输入以不同的速率传输其他数据?
      5. 我的理解是否正确? 聚合速率最高可达500Mbps (10通道100Mhz è 500Mbps)

     

    谢谢!

     Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avner:  

    933/934允许以高达100MHz 时钟速率对12位数据进行采样。 因此、从技术上讲、您可以实现1.2Gbps 的吞吐量。  

    [报价 userid="336758" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424825/ds90ub913a-q1-suggestion-for-serdes---coax-interface/5462160 #5462160"]
    • DIN 输入是否必须与 PCLK 同步?
    [报价]

    是-器件将对每个 PCLK 周期进行采样、因此它将采用观察到的任何采样值、从而需要保持建立/保持时间。  

    在 din0到 din4上可以传输5倍单 DIN 拆分为5的流速率、而在另一侧将其组合为单个5倍流速率吗? 所有这些,而其他输入以不同的速率传输其他数据?[/报价]

    我不理解这个问题、您能解释一下吗?

    是否必须配置 DS90UB913A-Q1? 我根本不能使用 I2C 吗?

    MODE_SEL 引脚可用于该器件的基本操作。 如果需要不同的设置或其他功能、则需要 I2C 控制。  

    此致、  

    Logan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将尝试解释我的问题:

    假设我要传输200M 数据流总线 +2xRS422 、并且3个开关会将它们聚合并通过串行器/解串器 DS90UB913A-Q1通过同轴电缆发送。

    问题1。 首先、该设备最适合此应用吗?

    Q2我将确保 PCLK 首先对输入进行采样、并确保在将信号馈送到串行器/解串器之前处理亚稳态。 现在整个 DIN 的比率是100Mx10。 对吧?

     在这种情况下、200米流速率超过100米的 Din 速率。 我想将流分成4个、并 将其输入到4个优先输入、其他2个输入将连接到样本 RS422、其余3个输入将传递开关位置。 在链路的另一侧、多路信号分离器 DS90UB914A-Q1将重新构建信号、并且4个前 d 个输出将按相同的顺序反映200m 速率的数据流、因此在 FPGA 中多路复用它们时、我将得到串行器中输入的数据流完全相同。  这有道理吗?

    问题3。 与 Q2类似、假设我想获取应输入到以太网 PHY 并将其馈入 SERDES 的 RMII 信号、我可以在解串器侧连接以太网 PHY、以便整个 SerDes 链路对以太网 PHY 透明吗? (因此尝试通过单条同轴电缆传输以太网+其他信号)

    Q4 DS90UB913A-Q1是否适合此应用(获取不同速率的各种信号 并将其上传到单条同轴电缆)? 或者对于该应用、我应该选择其他类型的器件?

     

     谢谢!

     Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avner:

    [报价 userid="336758" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424825/ds90ub913a-q1-suggestion-for-serdes---coax-interface/5483364 #5483364"]假设我想要传输200米数据流总线 +2xRS422 和3个交换机将它们聚合并通过串行器/解串器 DS90UB913A-Q1通过同轴电缆发送。

    我不确定是否能完全了解您的实际数据要求、不过简单地说、这些器件(913或933)可通过10位数据传输  至  100MHz (913)或12位  至  100MHz。 最大输入 PCLK 为100MHz、因此如果在单条数据输入线路上需要更快的数据速度、则需要进一步并行数据。

    在技术上、 只要您具有外设编码/解码等、您就可以并行使用它们、使它们低于100MHz

    我真的无法评论这些器件是否会真正适合端到端要求、因为设置/保持、过采样等的含义有点不明确;其中大多数超出了 SerDes 的范围。

    获取不同速率的各种信号 并将其上载到单根同轴电缆上

    我们将在 PCLK 间隔采样并对该数据进行序列化、然后在 DES 反向。 很难评价整体是否适合整个系统。

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Logan:

    这些器件是否适合的问题参考我要实现的应用。 而不是设置和保持时间的含义。

    在‘s 的站点中、我找到了更适合我的应用的 SDI 芯片 LMH0340/LMH0341或 LMH0397。 这是因为我已经拥有一个 FPGA、将各种信号的多路复用到单根聚合线中、我想将所有信号全部传输到一根同轴电缆中。

    1. 你怎么看? SDI 概念更好吗?
    2. LMH0397没有时钟输入、因此我不知道如何使用。
    3. 有关 e LMH0340/LMH0341/ LMH0397的更多问题、我是否应打开另一个申请单或使用此申请单?

    谢谢!

     Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avner:  

    由于 LM0340/xxx 产品系列已涵盖、请提交新的工单、我们可以将该工单转给相应的团队、以便更好地支持这些产品。

    此致、  

    Logan