This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO2:USB-TO-GPIO 无法连接到器件

Guru**** 2537880 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2, BQ78PL116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431850/usb-to-gpio2-usb-to-gpio-unable-to-connect-to-device

器件型号:USB-TO-GPIO2
主题中讨论的其他器件: BQ78PL116

工具与软件:

我们收到的最后一些 USB-TO-GPIO 适配器有问题。

有些工作正常、有些无法连接->"无法连接到设备、请检查电源和硬件连接。"

此外、无法进行固件更改或更新->"未找到适配器!"

 USB-TO-GPIO 的版本是第一个结尾没有"2"的版本

USB-TO-GPIO

批次:362520KRY

TKY(1T) 6202135ZE9.

LBL:17A (L)至:1185

我们可以采取什么措施来使它们正常工作吗?

由于它们似乎已经停产并被版本 USB-TO-GPIO2取代、因此我们无法再购买它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您想检测什么器件?  

    我们建议更新到2022 USB-TO-GPIO2适配器

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个器件无关紧要、因为我们一开始就无法连接到 USB-TO-GPIO 适配器本身。

    这是一个带 BMS 系统的电池、其中只能与 olf 版本的 USB-TO-GPIO 适配器进行通信、因此不可能更新到较新的版本、必须获取我们必须使用的版本。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可下载软件不能识别 USB-TO-GPIO 的问题吗?  这可能是 Windows 问题、因为该软件是10多年前在较旧版本的 Windows 下编写的。  您正在使用哪款 TI Battery IC?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq 向导和更新软件无法识别 USB-TO-GPIO。

    这与8台不同的 PC 和笔记本电脑上的行为相同。

    其他  USB-TO-GPIO 适配器从相同的顺序和旧的,我们有在相同的 PC 上工作没有问题。

    其中一些正在运行 Windows 10和某些 Windows 11。

    我们使用 BMS BQ78PL116

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不希望您再回到接口论坛、但这并不是监测计团队可以帮助的事情。 测量仪表 GUI 需要旧的 USB 转 GPIO 适配器、该适配器不是由测量仪表团队开发的、因此我们无法解决您的 Windows 问题。

    我不是 Windows 专家、但我想您可以检查它们是否枚举为与有效器件相同的硬件器件(产品和供应商 ID)。 如果它们不是这样、这看起来像是有缺陷的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 的办公桌上现在有3个不同的 USB-TO-GPIO 适配器、都是最后一批交付的。

    所有的序列号和其他所有的都是完全一样的,甚至是签章日期(10/18/23)。

    其中一个是在我们拥有的每台 PC 上工作、另两个则不是在一台 PC 上工作。

    我想2个就坏了吗?  

    LED 亮起、但仅此而已。

    我想这不可能是一个 Windows 问题,如果一个工作正常.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这表示您的部件有缺陷。 它们是否显示在 Windows 设备管理器中?